请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25942L 主题中讨论的其他器件: ADS7952
你好!
请使用电流监控功能帮助我解决 TPS25942L 电源开关。 VIN 为6V、RLIM = 60、4千欧、Rimon = 18千欧。 我连接到开关13 W 15欧姆电阻器的输出端、因此输出电流约为0.4A。Rimon 连接到 ADS7952 ADC (12位)。 我计算出、0.4负载电流时的 Vimon 必须为0、389V、但万用表显示0V、ADC 返回 ME 零值。 与 ADC 输入并联 I 已连接 RC 滤波器、具有50欧姆电阻器和150pF 电容器。 也许有人可以帮助我?