This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:电流监控

Guru**** 2812245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L, ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766797/tps25942l-current-monitoring

器件型号:TPS25942L
主题中讨论的其他器件: ADS7952

你好!

请使用电流监控功能帮助我解决 TPS25942L 电源开关。 VIN 为6V、RLIM = 60、4千欧、Rimon = 18千欧。 我连接到开关13 W 15欧姆电阻器的输出端、因此输出电流约为0.4A。Rimon 连接到 ADS7952 ADC (12位)。 我计算出、0.4负载电流时的 Vimon 必须为0、389V、但万用表显示0V、ADC 返回 ME 零值。 与 ADC 输入并联 I 已连接 RC 滤波器、具有50欧姆电阻器和150pF 电容器。 也许有人可以帮助我?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Artem、

    欢迎使用 E2E!
    您能否在不连接 ADC 和50欧姆/150pF 滤波器的情况下检查并确认 Vimon 的值?
    此外、您能否在1A 负载电流下提供 Vimon。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Artem、

    您能否检查并提供有关此内容的更新信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晚上好、Rakesh!
    感谢你的帮助。 我将尝试此操作并写下您的结果、但可能会在下周出现。  实验设备位于另一个城市、因此我需要一段时间来检查它、但这是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Artem、

    明白。
    如果您预见到更多延迟、请在获得结果后立即关闭此主题并打开相关主题。

    此致、
    Rakesh