请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3817 您好!
如何了解1) 1.5kW、425v 输出电压设计的保持时间(输出电容器设计)。 ?
下面提到的公式 Vout 为385,但如何知道 Vout (min)?
谢谢你
此致、
Bharat
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何了解1) 1.5kW、425v 输出电压设计的保持时间(输出电容器设计)。 ?
下面提到的公式 Vout 为385,但如何知道 Vout (min)?
谢谢你
此致、
Bharat