This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3817:保持时间

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767447/ucc3817-hold-up-time

器件型号:UCC3817

您好!

如何了解1)    1.5kW、425v 输出电压设计的保持时间(输出电容器设计)。 ?  

下面提到的公式 Vout 为385,但如何知道 Vout (min)?

www.ti.com/.../ucc3817.pdf

谢谢你

此致、

Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharat、

    保持时间和 Vout (min)是根据应用要求自行定义的功率参数。
    例如、正常输出电压为385V、确定所需的最小输出电压 Vout (min)为340V、保持时间是指移除输入交流电压后输出电压从385V 降至340V 的时间。

    此致、
    Teng