This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7242:PTD08D210中的 UCD7242 FLT 问题

Guru**** 2766025 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD7242, UCD74120, PTD08D210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767433/ucd7242-ucd7242-flt-issue-in-ptd08d210

器件型号:UCD7242
主题中讨论的其他器件: UCD74120PTD08D210W

大家好、团队、

我的客户发现 PTD08D210模块中 UCD7242的 FLT 信号存在一些问题。 客户使用 Xilinx KC705的 SDK 中的参考设计来设计 SCH。 他们发现 PTD08D210中的一个将随机报告 FLT 故障、这主要发生在启动期间。

我让客户 增加启动时间、 这会带来一些好处、但仍然存在 FLT 问题。

下面是 FLT 问题的波形。

Sch 如下:

我们发现有一些 ucd74120应用、这提醒了与此类似的问题。 应该是 UCD7242的同一问题吗? 谢谢!

e2e.ti.com/.../UCD9248SCH.pdf

e2e.ti.com/.../PTD08D210-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JW:  

    在原理图中、我看到 ISENSE 引脚悬空? 如果正确、您能否在 ISENSE 引脚和接地之间添加电阻器?  

    此外、是否可以使用电流探头在软启动开始时检查电感器电流、以便我们可以检查高侧 FET 上的 OC 是否为实值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、钱

    我们 根据 Xilinx KC705板来设计原理图,我们希望将非功能 FLT 输入设置为 仅用于 GUI 寄存器设置,方法 是: 在联机融合设计中,配置--- GPIO 配置--- FLT - 1A-Configure,我们 将 FLT-1A、FLT-2A、FLT-3A、FLT-4A 更改为 GPI,  

    我们想知道 是否可以使用此方法。

    我们不知道如何 检查电感器电流,因为我们没有 PTD08d210w PCB 或原理图,

    谢谢