This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27082L:输出上升时间设置

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27082L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767397/tps27082l-output-rise-time-setting

器件型号:TPS27082L

您好!

我们的客户使用 TPS27082L、他们希望更改超过1ms 的输出上升时间(数据表表表中的最长时间)

具体而言、它们希望在 VIN=3.3V、R1=130k Ω、C1=0.22uF 的情况下将噪声设置为5ms。  

在测试中、该器件可通过上述设置在大约5ms 的时间内工作。  

但是,是否不建议使用超出表1值的? 如果不是、请告知我们原因。

谢谢、此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiro、  

    感谢您与 E2E 联系!

    负载开关没有最长上升时间。 表1提供了建议值的表、但您可以在较长的上升时间内使用较大的 CT 电容器。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Arthur - San、

    感谢您的快速回复。

    我了解这一点、并将此事告知我们的客户。

    谢谢、此致、

    HIRO