请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27082L 您好!
我们的客户使用 TPS27082L、他们希望更改超过1ms 的输出上升时间(数据表表表中的最长时间)
具体而言、它们希望在 VIN=3.3V、R1=130k Ω、C1=0.22uF 的情况下将噪声设置为5ms。
在测试中、该器件可通过上述设置在大约5ms 的时间内工作。
但是,是否不建议使用超出表1值的? 如果不是、请告知我们原因。
谢谢、此致、
HIRO