This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65912:推荐用于未使用的 LDO 输入(VINLDO)的连接

Guru**** 2599225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767800/tps65912-recommended-connection-for-unused-ldo-inputs-vinldo

器件型号:TPS65912

应如何连接未使用的 LDO 输入(VINLDO)?

OPT8241-CDK-EVM SB 原理图(该评估板使用 TPS659122 PMIC)将未使用的 VINLDO 引脚连接到 GND。 是否可以将未使用的 VINLDO 引脚保持未连接状态、或是否必须将其短接至 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Carlin、
    建议将未使用的 VINLDO 引脚连接到 GND;如果未连接未使用的 VINLDO 引脚、可能会导致额外的 Iddq。