请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS55010、 LM3481大家好、
我的客户希望使用 Flybuck 解决方案。 输入电压:2.5V - 6V (或3V-6V); 输出电压:3.3V-24V,最大输出电流为300mA。
我们是否有合适的解决方案? 客户还询问当 发生次级侧短路时、我们的器件是否具有短路保护功能。
感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.