This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可以帮我选择 Flybuck 解决方案吗?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762553/could-you-help-me-choose-a-flybuck-solution

主题中讨论的其他器件:TPS55010LM3481

大家好、

    我的客户希望使用 Flybuck 解决方案。 输入电压:2.5V - 6V (或3V-6V); 输出电压:3.3V-24V,最大输出电流为300mA。

我们是否有合适的解决方案? 客户还询问当 发生次级侧短路时、我们的器件是否具有短路保护功能。

感谢您的帮助!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、

    您是否需要3.3V 至24V (例如5V)之间的可变输出电压或任何特定单电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

        客户希望输出 介于3.3V 和24V 之间的特定单电压

    谢谢! 如果我们有 可变输出解决方案、则会更好。 现在、客户关心 BOM 总尺寸和价格。

    你有什么建议吗?

    谢谢!   

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、

    TPS55010能够以300mA 的电流输出5V 电压、但在12V 的较高电压下无法支持该大电流。 这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    客户需要一定的输入电压裕度、输入电压需要>9V。 我们还有其他选择吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、

    我的团队没有提供任何信息。  让我为您询问一下。  我与其他组有联系。  我很快会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eggsy、

    很遗憾、Fly-Bucks 不适合上述规格要求。 这是因为需要高步升匝数比、其中从次级反射的初级电流以及泄漏电感将过高。 建议使用使用 LM3481的反激式。 它的最小输入电压为2.97V。

    希望这对您有所帮助?

    David Baba