This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92074:是否可以在0%- 100%范围内进行模拟调光

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767185/tps92074-is-analog-dimming-possible-from-0---100

器件型号:TPS92074

尊敬的 TI:

参阅 TPS92074的数据表(SLUSBO7-Aug2013)、我对图19中的原理图有疑问。 我想将 LED 灯串的光从0%逐渐变暗至100%。 但是、看一下原理图、我怀疑考虑到输入电路中的二极管和晶体管、这是否可行。 此外、没有参考此图的操作说明。 您能给我一些更深入的见解吗?

谢谢

Frits

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frits、

    数据表中有一个模拟调光图:

    如果您使用0-3V 模拟 DIM 信号、则可以调节输出电流。

    输入电路中的二极管和晶体管将为 IC 创建 VCC、因此它取决于您对转换器进行调光的方式。  如果您尝试通过调光输入源电压来执行此操作、则可能无法正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    感谢您提供信息。 我将订购评估板、并就此进行一些更详细的实验。

    谢谢、

    Frits