请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92074 尊敬的 TI:
参阅 TPS92074的数据表(SLUSBO7-Aug2013)、我对图19中的原理图有疑问。 我想将 LED 灯串的光从0%逐渐变暗至100%。 但是、看一下原理图、我怀疑考虑到输入电路中的二极管和晶体管、这是否可行。 此外、没有参考此图的操作说明。 您能给我一些更深入的见解吗?
谢谢
Frits
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.