This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:太阳能电池板输入和选择

Guru**** 2544830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764099/bq24650-solar-panel-input-and-selection

器件型号:BQ24650

您好!

我有两个与 BQ24650的规格和功能相关的问题。

数据表中规定最大 VCC 电压为33V、建议的最大工作电压为28V。 这将带我选择太阳能电池板。

对于54节串联电池、开路电压(VOC)约为33V、最大功率电压(VMP)为26V。 由于我们不处于开路状态、是否可以使用该面板?

如果我想使用更强的面板、比如60节串联电池、其中的 VMP 为29V、您建议将电压限制为28V。 在面板输出后使用28V 齐纳二极管是否是一个不错的选择(与 R5和 C1并联、或者典型应用图)、或者您是否会推荐其他解决方案?

2.是否可以连接到 BQ24650常规18V 充电器而不是太阳能电池板?

谢谢、

体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tomer、

    1、如果电压高于典型值为32V 的 VACOV、充电器将不工作。 您可以在数据表的"电气特性"表中找到此参数。 高于28V 时、我们不能说充电器的所有功能都将按规定运行。

    实际上、ACOV 保护将防止瞬态。 因此、如果您的面板在空载条件下连接且具有32VOC、则会强制充电器禁用转换器。 现在、通常在太阳能电池板加载时、工作电压会降低。 无论它从开始加载到始终低于32V (典型值)、您都可以、但需要注意的是、28V 和32V (典型值)之间的范围可能具有一些未定义的操作。

    我可以想象、齐纳二极管会有一些损耗、从而增加已经很低的效率输入、例如太阳能电池板。 该齐纳二极管还可能导致充电器自身的 MPPSET 引脚出现调节问题、该引脚将尝试将输入电压调节到可能更低的电压。 另一个问题可能是太阳能输入低于齐纳钳位电压。 我会反对这种做法。

    2.是的、可以将正常的18V 适配器/电源施加到 BQ24650的输入端、而不是太阳能电池板。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joel、
    您对保护输入免受33伏以上电压的影响有什么建议吗? (如果可能)

    谢谢、
    体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有什么想法吗?

    谢谢、

    体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tomer、

    您可以尝试结合高压 P-Ch MOSFET 查看电压监控器 IC、以便在电池板电压过高时断开输入。

    您可以在此处查看我们的高电压监控器。
    www.ti.com/.../products.html


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢