请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 您好!
我有两个与 BQ24650的规格和功能相关的问题。
数据表中规定最大 VCC 电压为33V、建议的最大工作电压为28V。 这将带我选择太阳能电池板。
对于54节串联电池、开路电压(VOC)约为33V、最大功率电压(VMP)为26V。 由于我们不处于开路状态、是否可以使用该面板?
如果我想使用更强的面板、比如60节串联电池、其中的 VMP 为29V、您建议将电压限制为28V。 在面板输出后使用28V 齐纳二极管是否是一个不错的选择(与 R5和 C1并联、或者典型应用图)、或者您是否会推荐其他解决方案?
2.是否可以连接到 BQ24650常规18V 充电器而不是太阳能电池板?
谢谢、
体层器