请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3424 大家好、
我的一位客户 正在考虑将 LM3424用于他们的新产品。 现在他们对器件数据表有以下问题。
您能回答客户的问题吗?
问题1. 将数据表第16页图22中的0.9V 添加 到 GND 的原因是什么?
问题2. 公式22使用25uA 进行 tCMP 计算的原因是什么?
非常感谢您的回答。
此致、
Kazuya Nakai。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.