This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:有关 LM3424数据表方框图的一些问题。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765638/lm3424-a-few-questions-about-block-diagrams-in-lm3424-datasheet

器件型号:LM3424

 大家好、

  我的一位客户  正在考虑将 LM3424用于他们的新产品。 现在他们对器件数据表有以下问题。

您能回答客户的问题吗?

问题1. 将数据表第16页图22中的0.9V 添加 到 GND 的原因是什么?

问题2. 公式22使用25uA 进行 tCMP 计算的原因是什么?

 非常感谢您的回答。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    问题1. 0.9V 用于直流偏移电流感应处于正确的范围内、以便与 COMP 电压进行比较。

    问题2. 误差放大器 COMP 引脚的标称拉电流为25uA。 该电流用于计算 COMP 引脚在给定 CCMP 下达到0.9V 所需的时间

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:

    感谢您的回复。 我可以理解。

    我可以再问一个问题吗?

    问题1. 在限流比较器的+输入引脚和官方斜坡信号之间插入1.7k Ω 电阻的原因是什么?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    1.7K 电阻器的用途是在 方框图中显示我们如何将人工斜坡(斜率补偿)相加 得出开关节点电流。  这是为了实现 占空比大于50%的电流模式控制的稳定性。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:

    感谢你的答复。
    我知道的总电压为端子电压(=外部 FET 漏极电流)+人工斜坡+ 0.9V
    PWM 比较器加端子。 我的理解是否正确?
    您能否回答以下问题?
    问:我认为 LM3424第11页方框图中振荡器块的输出是电流输出、而不是电压输出。
    是这样吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我将于下星期一回到您的家、因为我不在办公室。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    很抱歉、我们不会回答您的一些问题...您询问了很多有关内部电路设计方式的问题、其中一些问题对我们公司来说是自行解决的。 我们很乐意回答器件的应用问题、但不会回答我们如何在内部设计器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:

    感谢你的答复。 我理解您的说法。

    此致、
    Kazuya Nakai。