This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041B:LM5041B 输出功率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5041B, LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762622/lm5041b-lm5041b-output-power

器件型号:LM5041B
主题中讨论的其他器件: LM5041

 你(们)好,先生

           ,      ,!检查 LM5041B 是否可以像上述应用那样使用设计,如果可以、请提供相同的应用参考设计 tks

1:输入为36~75VDC、  输出 功率 为 400W、600W、800W。
2:输入为18~75VDC 超宽电压输入、功率为400W、600W、800W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    我已要求我的一位同事在这里提供帮助。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    LM5041 适用于此类宽输入 输出比应用、因为当    等效占空比较窄时、降压级可获得比降压派生隔离式拓扑更佳的功效、例如硬开关全桥。

    但是、我没有找到该器件的 TI EVM 以外的参考设计。

    此致

    弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    由于此帖子长期以来没有任何活动、我希望这对您有所帮助。 我现在要关闭此帖子、请在下面发布回复、如果 您需要更多帮助、请创建新帖子。

    此致、
    Teng