请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5041B 主题中讨论的其他器件: LM5041
你(们)好,先生
, ,!检查 LM5041B 是否可以像上述应用那样使用设计,如果可以、请提供相同的应用参考设计 tks
1:输入为36~75VDC、 输出 功率 为 400W、600W、800W。
2:输入为18~75VDC 超宽电压输入、功率为400W、600W、800W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.