This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:外设选择

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015, LM22672
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763828/lm2576hv-peripheral-selection

器件型号:LM2576HV
主题中讨论的其他器件:LMR36015LM22672

您好!

我想进行直流/直流降压转换:

  • 36-40V 至12V、@0.6-1.5A
  • 12V 至3.3A、@ 0.2-1A (12V 来自之前的直流/直流)

我试用了数据表、评估板原理图和 Webench、它们为输入和输出电容器以及电感器提供了不同的建议

请帮助选择外设、我也可以选择其他直流/直流选项

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议使用数据表建议或 EVM 建议作为起点。

    我还建议为此应用评估 LMR36015。 这是一款60V、1.5A 器件。 www.ti.com/.../lmr36015.pdf

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    感谢您重放。

    我正在寻找电压模式降压转换器(我忘记了)、您建议的器件是电流模式。

    如何为电流不断变化的应用选择电感器? 最大值还是最小值?

    更大的电容器是否更好?

    我是否需要添加 π 型滤波器?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    40V 输入、电压模式降压转换器的最大电流为1A 或0.5A。 一个选项是 LM22672。

    对于电流模式控制、根据最大负载电流选择电感器。 数据表中列出了建议的电容。 对于此特定器件、其范围约为44uF 至66uF。 电流模式控制器件不需要 π 型滤波器。 您将需要标准 LC 输出。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否认为42V 对于40V 输入而言微不足道?
    LM2591HV-ADJ 呢?

    谢谢、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    这取决于40V 输入所需的变化。 LM2591HV-ADJ 也适用于1A 负载。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    查看电感器选择图(图31)和 ET 计算结果、我的结果为-56Vus、但该区域没有电感器值。
    我能否假设为330uH (根据 AN-1197)?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    是的、您也可以使用 AN-1197计算电感器、330uH 应该正常工作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn