请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2576HV 主题中讨论的其他器件:LMR36015、 LM22672
您好!
我想进行直流/直流降压转换:
- 36-40V 至12V、@0.6-1.5A
- 12V 至3.3A、@ 0.2-1A (12V 来自之前的直流/直流)
我试用了数据表、评估板原理图和 Webench、它们为输入和输出电容器以及电感器提供了不同的建议
请帮助选择外设、我也可以选择其他直流/直流选项
Michael