This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:在输入电压= 58V 时可以使用输出电压= 5V 吗?

Guru**** 2517040 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765187/lm5161-q1-can-use-vout-5v-at-vin-58v

器件型号:LM5161-Q1

你(们)好

在最大输入电压= 58V 时,我们是否可以使用输出电压= 5V?

在最大输入电压 =58V 时、这种情况下的占空比太小、

因此、我想征求 BU 的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    该转换器可处理58V 至5V 的转换。 在 COT 中、调节频率以保持输出电压而不是导通时间。 即使最短导通时间过长、频率也会自动调整、以允许转换到适当的输出电压。 有关如何计算适当的外部组件值的说明,请参阅 LM5161-Q1数据表的应用部分。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    如果您想了解更多信息、请发布。 否则,请单击“已解析”关闭此主题

    此致、Robert