请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5161-Q1 你(们)好
在最大输入电压= 58V 时,我们是否可以使用输出电压= 5V?
在最大输入电压 =58V 时、这种情况下的占空比太小、
因此、我想征求 BU 的意见。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.