This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880应用问题

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766038/tps23880-tps23880-application-question

器件型号:TPS23880

大家好、TI 团队

我们有关于 TPS23880应用的一些问题。

  1. 我们能否使用不带开关器件的 TPS23880 GUI 工具来升级 TPS23880和 MCU 固件并通过 JTAG 接口旁路其他 IC? 这意味着、我们有其他 IC 器件与 TPS23880的 JTAG 接口并联。 我们是否可以绕过其他器件在没有开关的情况下对 TPS23880和 MCU 进行编程?
  2. 您是否已提交适用于 TPS23880和 MCU 的升级工具套件? 它是否支持 Linux? 以及如何使用它?
  3. MCU 支持多少个 TPS23880器件? 如果我们使用12个 TPS23880器件、我们是否可以仅使用一个 MCU 来控制所有器件?
  4. 我们应该将哪种光电耦合器用于 TPS23880 OSS 引脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenglin、

    请查看以下我的答案:

    是否可以使用不带开关器件的 TPS23880 GUI 工具来升级 TPS23880和 MCU 固件并通过 JTAG 接口旁路其他 IC? 这意味着、我们有其他 IC 器件与 TPS23880的 JTAG 接口并联。 我们是否可以绕过其他器件在没有开关的情况下对 TPS23880和 MCU 进行编程?

    [回答]是的。 TPS23880GUI 可直接与 TPS23880器件通信。 这在硬件启动期间非常有用。 您可以使用 GUI 加载 SRAM 代码并进行基本配置(如自动模式)以验证硬件是否正常。

    2.您是否已提交 TPS23880和 MCU 的升级工具包? 它是否支持 Linux? 以及如何使用它?

    [回答]我不确定您所说的工具包。 您是指 MCU 的主机接口命令吗?

    MCU 支持多少个 TPS23880器件? 如果我们使用12个 TPS23880器件、我们是否可以仅使用一个 MCU 来控制所有器件?

    我们应该将哪种光电耦合器用于 TPS23880 OSS 引脚?

    [答案]从技术上讲、总线上 PSE 器件的最大数量可以是16、因为 TPS23880具有4个地址引脚。 但通常情况下、PSE 器件的最大数量为12、以支持48个 A 对端口。 一个 MCU 足以控制12个 PSE 器件。 数据表中显示了 OSS 信号的时序。 只要隔离器能够传输信号、就可以了。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Penn

    关于问题2、
    2.您是否已提交 TPS23880和 MCU 的升级工具包? 它是否支持 Linux? 以及如何使用它?

    [回答]我不确定您所说的工具包。 您是指 MCU 的主机接口命令
    [RESPONSE]是的、与 GUI 类似。 我们使用 Linux 系统来启动 PSE 硬件。 我们想知道它是否支持 Linux 系统?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Chenglin、

    GUI 设计为在 Windows 系统中运行。 我们使用 C 语言编写了 MSP430参考代码。它具有可供您参考的自动模式配置。 我们还有 一个技术文档 、介绍了加载 SRAM 和奇偶校验代码的步骤。 谢谢。

    此致、

    一分钱