This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:老化后出现115Vac 低频输出电压纹波

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762518/ucc28070-115vac-low-frequency-output-voltage-ripple-after-burn-in

器件型号:UCC28070

您好!

我们使用 UCC28070作为 PF 控制器、在发生老化后、在115Vac 低压线路上发现低频(4秒)输出电压纹波。 它在增加0.5A 负载后消失。 由于频率较低、因此不应采用突发模式。

请参阅随附的波形。 在高压线路230VAC 时、老化后无法找到低频纹波。 请告知任何可能导致该问题的参数、例如补偿环路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请从 Excel 计算器工具中检查建议的组件值。
    尤其要检查 RSYNTH 值和补偿组件值。
    奇怪的是、此问题仅在老化后发生。
    通常情况下、老化是对 PCB 组装的制造和焊接质量的检查、但在您的情况下、似乎有些组件已损坏。
    您的所有组件是否都具有正确的温度范围,以及是否运行了电源的温度曲线?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于2周内没有回复、我将关闭此帖子并标记为已解决。
    如果您有进一步的疑问、请打开新帖子。
    此致
    John