请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 您好!
我们使用 UCC28070作为 PF 控制器、在发生老化后、在115Vac 低压线路上发现低频(4秒)输出电压纹波。 它在增加0.5A 负载后消失。 由于频率较低、因此不应采用突发模式。
请参阅随附的波形。 在高压线路230VAC 时、老化后无法找到低频纹波。 请告知任何可能导致该问题的参数、例如补偿环路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.