This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:如何设置电压阈值?

Guru**** 2528350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767043/bq25504-how-to-set-the-voltage-thresholds

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:BQ25505

大家好、我是能量收集 IC 的新手。 我需要在电容器/超级电容器达到3.3V 时打开负载电源、并在放电至2.7V 时切断负载电源。

这是否可以使用 BQ25504? 我需要更改什么? BQ25505是否更适合此用途?

如何更改两个电压阈值?

(假设使用太阳能电源)

谢谢

罗什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rosh、

    请使用以下链接中 BQ25504产品文件夹中的电子表格来调整外部电阻器的大小、从而设置阈值。 BQ25504具有 VBAT_UV 的外部电阻器控制、可关断电池和 VSTOR 负载之间的 PFET、而 BQ25505将该电压阈值在内部设置为太2.2V。 在任一器件上、您也可以使用 VBAT_OK 来外部启用/禁用您的系统负载、或者使用外部 FET 将负载连接到 VSTOR。

    www.ti.com/.../sluraq1