请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 主题中讨论的其他器件:BQ25505、
大家好、我是能量收集 IC 的新手。 我需要在电容器/超级电容器达到3.3V 时打开负载电源、并在放电至2.7V 时切断负载电源。
这是否可以使用 BQ25504? 我需要更改什么? BQ25505是否更适合此用途?
如何更改两个电压阈值?
(假设使用太阳能电源)
谢谢
罗什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.