This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400:飞跨电容器#39;s 最小值

Guru**** 2535300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766025/tps60400-flying-capacitor-s-min-max

器件型号:TPS60400

你(们)好

我的客户有疑问。

请告诉我 TPS60400飞跨电容器的最小值和最大值。
我知道建议使用1uF、但我想知道最小值和最大值

μF、了解 TPS60400为100 μ A 时、Cout 最大值是否正确?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、

    D/S 建议使用1uF (标称值)电容器。 使用其他值的目标是什么? 您是否正在尝试实现某种设计目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris

    感谢你的答复。

    客户正在从我以前发送给您的电路查询。
    这是本文时的电路图。
    e2e.ti.com/.../743939

    客户参考数据表的图29、但没有提及 C1值应使用的值。
    如果有 Cfly 配置、我可以告诉您应该执行多少 C1。
    或者是否有建议的 C1值?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享您的电路。

    在该图中、我将从1uF 开始。 较高的值可能会使需要较低阻抗以较小压降驱动更大电流的应用受益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    感谢你的答复。

    客户的电路将是"三倍频器"而不是"倍频器"、但在这种情况下、建议在下图中为 C3和 C4使用1uF 的电容?

    "三倍频器"电路是否是即使使用也无关紧要的电路?

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、

    是的、建议将1uF 作为 C3和 C4的起始值。