请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 你(们)好,先生
无法从 TI 工具读取 I-out。
请帮助我检查直流/直流原理图、谢谢。
1.1V 和2.5V (=>3.3V)使用1uH、EAR=1.65M+0.11M=1.76M
0.9V 使用0.47uH、EAR=442K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bogey、
通过查看原理图、可以看到、在禁用电源轨或相位时、使用4.7K 电阻器将 CSP 线路连接到高电平或低电平。 在检查禁用的相位/电源轨时、控制器期望看到强的3.3V 或 GND、并且该电阻可能会使其脱落并导致故障。 您能否用0欧姆替代这些器件并重试?
此外、查看您的屏幕截图、电源轨状态显示为关闭、这意味着由于没有任何开关、因此不会报告电流。 使能信号是否全部切换为高电平或处于您期望的状态?
谢谢、
Carmen
e2e.ti.com/.../TPS53681_5F00_DCDC_5F00_20190122_5F00_edits.pdf
您好 Carmen
客户电路板正常工作。 这意味着、实际上存在输出电流。 但在 TPS53681 GUI 中无法读取 Iout 电流。
客户更改了电感 器值。 它会产生影响吗? (随附说明)
或者我们需要注意的东西?