This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:TPS51220A 使用单通道

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767012/tps51220a-tps51220a-use-single-channel

器件型号:TPS51220A
主题中讨论的其他器件:TPS51220

尊敬的 TI:

我仅在 TPS51220中使用单通道。 是否需要处理第二个通道? 或者您有其他建议吗?  

BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:  

    请执行以下操作:  

    - DRVH2:开路
    - SW2:通过1k Ω 连接到 GND
    - VBST2:开路
    - DRVL2:开路
    - EN2:通过1k Ω 连接 GND
    - PGOOD2:打开
    - SKIPSEL2:连接到 VREG3
    -CSP2:连接至 CN2并打开
    - CSN2:连接至 CSP2并断开
    - VFB2:通过1k Ω 连接到 GND
    - COMP2:开路

    BRS、  

    Edwin。