Other Parts Discussed in Thread: TPS51220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51220A 主题中讨论的其他器件:TPS51220
尊敬的 TI:
我仅在 TPS51220中使用单通道。 是否需要处理第二个通道? 或者您有其他建议吗?
BR、Delun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Delun:
请执行以下操作:
- DRVH2:开路
- SW2:通过1k Ω 连接到 GND
- VBST2:开路
- DRVL2:开路
- EN2:通过1k Ω 连接 GND
- PGOOD2:打开
- SKIPSEL2:连接到 VREG3
-CSP2:连接至 CN2并打开
- CSN2:连接至 CSP2并断开
- VFB2:通过1k Ω 连接到 GND
- COMP2:开路
BRS、
Edwin。