This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:TPS54231挂起问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54231, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764058/tps54231-tps54231-hanging-issue

器件型号:TPS54231
主题中讨论的其他器件: LM317

您好!

我对 TPS54231有疑问、我们将此电路用于 CCTV 摄像机电源。

我们使用14.8V、5.2Ah 锂离子电池供电、并使用太阳能电池板充电。
此锂离子电池用作 TPS54231的输入源。
我们已将 TPS54231的 UVLO 电压调节为13.8V、并将输出电压调节为11.5V。

启动时、摄像头会峰值达到大约300mA 至340mA、并稳定至120mA 至130mA。
CCTV 的正常工作电压和电流分别为11.5V/120mA 至160mA。

电池充满电时、闭路电视摄像头工作正常、没有问题。

但由于多云天气条件、电池有时会达到 LowerCutoff (LCO)
在夜间关闭摄像头。

此时、太阳能电池板在白天为电池充电、并从 LCO 达到 TPS54231的 UVLO 点、
在此过渡期间、CCTV 摄像机功能不一致(有时工作正常、有时会挂起)、

CCTV 摄像机处于挂起状态意味着即使电压正确也无法工作。

启动期间、CCTV 摄像机强制要求100mA 至180mA 电流、但不会发生这种情况。
出现这种挂起状况的原因可能是什么?
之前我们使用过 LM317相同的挂起问题、出现挂起的几率为90%、但在切换到 TPS54231后、挂起的几率达到50%、但我们希望完全消除这种挂起问题。

因为我们正在客户地点安装这些基于太阳能的 CCTV、但面临这些问题。

请给我们指引、快速回复会对我们有所帮助。  

此致、

K.S.S.S.Phanendra、
 


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "有时它会工作、有时它会挂起"、这是相同的设备吗? 请您分享原理图吗? 让我们回顾一下原理图、看看是否存在任何问题。
    请仔细检查 UVLO 点。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn Nie、

    请在我们的电源板中找到上述原理图、我们仅使用接头的 Vcc &GND、接头2x2图中未使用 LED 和其他引脚。

    在原理图中、我们使用以下元件、电路中未提及的元件为 NC。

    R3 = 1.5K 欧姆
    R2 = 20K 欧姆
    R4、R6、R7 = 10K 欧姆
    R1 = 100K 欧姆
    R5 = 30k Ω
    C5 = 1000pF/16V
    C1、C8、C9 = 100nF/16V
    C3 = 0.1uF/50V
    C7 = 100pF/50V
    C2、C4 = 100uF/63V
    U2.4和 U2.8
    J1上
    D1 = SS14-E3/61T
    D2 = PMEG6010EP、115
    L1 =47uH/2A
    U1 = TPS54231DR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些值是不可见的。

    当电池充电至14.8V 时、TPS54231仍然无法启动?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当电池电压高于13.8+0.7=14.5V 时、器件将启动、您需要确保电池电压可充电至14.5V。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在下面的“原理图后答复”中,我已经在值列表中给出了值,请进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    电池充满电时、即使电压为16.4、电流足够大、仍会挂起。
    当从 LCO 点达到16.4V (电池满电量)时、会发生这种情况。(有时会挂起、有时会工作)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    请您澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于同一电路板、有时会挂起、有时会正常工作、对吧? 或者某些电路板可以工作、而其他电路板无法工作?
    您是否检查了蓄电池达到16.4V 且设备不工作时输入引脚的电压? 请仔细检查输入引脚的电压、以确保其高于13.8V。
    此外、您是否可以共享布局? 让我们来回顾一下。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    对于同一电路板、有时会挂起、有时会正常工作、对吧?

    是的

    或者某些电路板可以工作、而其他电路板无法工作?

    在每块电路板上都没有问题。


    您是否检查了蓄电池达到16.4V 且设备不工作时输入引脚的电压?

    是的、当电池从 LCO 点逐渐达到16.4V 时、会出现这个问题、并且它会在40%到50%的时间内挂起。

    如果电压高于13.8V 且达到16.4V、则不会出现挂起问题。

    请仔细检查输入引脚的电压、以确保其高于13.8V。
    此外、您是否可以共享布局? 让我们来回顾一下。

    您是否需要原理图的组件布局或跟踪布局、因为它是双面板。?

     

    此致、

    K.S.S.S.Phanendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以共享两个图层的图片或布局文件。

    '如果电压高于13.8V 且达到16.4V、则不会发生挂起问题。' 我无法清楚地理解、您的意思是当输入电压高于13.8V 时、没有问题吗?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    请找到布局、

    我的观点是、

    当电池电压从 LCO 点达到16.4V (电池满)时、会出现挂起问题。

    如果电池电压为14V、并且达到16.4V (电池已满)、则不会出现挂起问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    "当电池电压低于13.8V 时、器件会由于 UVLO 而关断、然后电池充电至16.4V、电压仍无法启动。 当电池电压高于14V 时、器件正常工作、然后电池充电至16.4V、器件仍在工作。" 对吧?

    请在挂起问题发生时检查输入引脚的电压、我想确认电压是否高于13.8V、因为二极管和 PCB 电阻上存在压降。 请测试输入引脚到 IC GND 引脚的电压。

    对于布局、不清楚、您能否拍摄两张图片、顶层和底层。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "当电池电压低于13.8V 时、器件会由于 UVLO 而关断、然后电池充电至16.4V、电压仍无法启动。 当电池电压高于14V 时、器件正常工作、然后电池充电至16.4V、器件仍在工作。" 对吧?

    PH:完全正确。


    请在挂起问题发生时检查输入引脚的电压、我想确认电压是否高于13.8V、因为二极管和 PCB 电阻上存在压降。 请测试输入引脚到 IC GND 引脚的电压。

    PH:是的,当测量的是与接地端的电压时,电压高于14V

    对于布局、不清楚、您能否拍摄两张图片、顶层和底层。

    PH:请找到随附的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试断开电池并使用外部电源加电、缓慢地将输入电压从12V 增大到15V、以检查是否仍然存在相同的问题。

    对于布局、布线是不可见 的、因此我很难判断是否存在问题。 但输入电容器远离 IC、SW 的尖峰会很大。

    肖恩