This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:使用外部峰值电流检测

Guru**** 2563650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765062/ucc28070a-using-external-peak-current-detection

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

我的 PFC 系统需要外部过流检测输出。

为了使用 UCC28070A 实现它、我将使 PKLMT 电压非常大、并将外部过流检测器输出连接到 PFC 使能(请参阅数据表上的7.3.13)。

这种方法的一个问题是过流保护的传播延迟更大。

请告诉我、当传播延迟较大时会发生什么情况?

PFC 可以容忍多长时间的延迟?

此致、

Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuki、

    1、延迟时间有多长?
    2、Q:PFC 可以容忍多长时间的延迟?
    答:这取决于 PFC 电感器和 MOSFET 设计裕度。 您必须考虑电感器在延迟时间内是否饱和。
    您还必须考虑在延迟时间内 MOSFET 电流应力是否低于最大规格。
    此外、您还必须考虑 UCC28070引脚 CSA CSB 的最大电压。
    3、我认为您需要在所有条件下测试 OCP 功能,以确认延迟时间。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuki,

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    谢谢