Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070A 主题中讨论的其他器件: UCC28070
我的 PFC 系统需要外部过流检测输出。
为了使用 UCC28070A 实现它、我将使 PKLMT 电压非常大、并将外部过流检测器输出连接到 PFC 使能(请参阅数据表上的7.3.13)。
这种方法的一个问题是过流保护的传播延迟更大。
请告诉我、当传播延迟较大时会发生什么情况?
PFC 可以容忍多长时间的延迟?
此致、
Kazuki