Other Parts Discussed in Thread: LM2574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2574 你(们)好
你好
我们将 LM2574芯片用于24V 至12V 正电压以及负12V 电压生成。
我们已按照数据表中提到的方法设计电路、并通过 Lt SPICE 进行仿真、而且实际上也在电路板上进行仿真。
它在正输出电压下运行良好、但在负输出电压下、我们会遇到问题。
在 Lt SPICE 仿真中、它运行良好、但实际上无法正常工作。
我们已使用可调模型进行软件仿真。
是否有任何其他封装可用于负输出电压、或者我在设计时是否犯了任何错误?
我们已将 LM2574HVM-12/NOPB 用于正负两种用途。
我正在随附文件。
下面是 Lt SPICE 仿真:
下面是我们实际使用固定电压实现的:
在这种情况下、您的意见很有帮助。
请帮帮我。
谢谢
Pallavi Joshi
系统工程师