This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2574:在负电压的实际实施中遇到问题

Guru**** 2520240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760504/lm2574-getting-problem-in-practical-implementation-of-negative-voltage

器件型号:LM2574

你(们)好

你好

我们将 LM2574芯片用于24V 至12V 正电压以及负12V 电压生成。

我们已按照数据表中提到的方法设计电路、并通过 Lt SPICE 进行仿真、而且实际上也在电路板上进行仿真。

它在正输出电压下运行良好、但在负输出电压下、我们会遇到问题。

在 Lt SPICE 仿真中、它运行良好、但实际上无法正常工作。

我们已使用可调模型进行软件仿真。

是否有任何其他封装可用于负输出电压、或者我在设计时是否犯了任何错误?

我们已将 LM2574HVM-12/NOPB 用于正负两种用途。

我正在随附文件。  

下面是 Lt SPICE 仿真:

下面是我们实际使用固定电压实现的:

在这种情况下、您的意见很有帮助。

请帮帮我。

谢谢

Pallavi Joshi

系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下链接中的反相降压设计示例。 您需要在 VIN 和 VOUT (-24V)之间添加一个电容器。 在以下应用手册第3页中提供了具有不同器件的示例原理图。

    www.ti.com/.../slva257a.pdf

    如果您有任何其他问题或任何不清楚的问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Katelyn

    感谢您的帮助。

    您能否解释一下我们在输入和输出之间放置电容器的原因?

    谢谢  

    Pallavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用1 NF 50 V 的另一件事是可以、或者我必须使用10 uf 50 V、因为1 NF 也可以工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议使用10uF 50V。

    从输入电源到其接地之间应该有一个输入电容器。 然后、从器件的输入到器件的最低电位也应该有一个输入电容器-现在是反相输出。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    非常感谢您的帮助。

    我的问题已解决。

    此致、

    Pallavi Joshi