Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5852S 大家好、
我想知道 GD "ISO5852S"的 FLT 输出引脚(13)是否连接到其他 GDS "ISO5852S" 输出引脚(13)、
如果这些引脚(13)将被其他检测 DESAT 保护事件的 GD 下拉、那么在高电流事件中它是否会立即关闭其他 GDS 输出?
还是应该通过控制 IN+输入来禁用其他 GDS?
谢谢
希米