This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:故障输出引脚(13)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766858/iso5852s-fault-output-pin-13

器件型号:ISO5852S

大家好、

我想知道 GD "ISO5852S"的 FLT 输出引脚(13)是否连接到其他 GDS "ISO5852S" 输出引脚(13)、
如果这些引脚(13)将被其他检测 DESAT 保护事件的 GD 下拉、那么在高电流事件中它是否会立即关闭其他 GDS 输出?
还是应该通过控制 IN+输入来禁用其他 GDS?

谢谢

希米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hemi、

    感谢您关注我们的器件!

    FLT-z 引脚是输出,因此,控制器需要禁用其余的 IC,如果您希望这样做的话。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。 如果没有,请按绿色按钮,让我们知道我们已经满意地回答了您的问题,我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Don、

    我理解这一点、并将根据这一点设计我的系统。

    此致、

    希米