Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, BQ40Z50-R2, BQ4050, BQ7716, BQ2947, TPS2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS61175、 BQ40Z50-R2、 BQ4050、 BQ7716、 BQ2947、 TPS2595尊敬的 TI:
在我的设计中、使用 TPS61175为锂聚合物充电。 但我找不到适用于锂聚合物电池的7.4V (2节)且充电电流为2A 的电池保护 IC。
TI 是否有用于7.4V 的电池保护 IC?我 假设我无法使用任何4.2V 保护 IC、我对吗?
您能否直接转至正确的电池保护 IC/
谢谢你
Manimaran