This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于锂聚合物7.4V 的电池保护 IC、是否有适用于此电池电压的 IC。

Guru**** 2892760 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, BQ40Z50-R2, BQ4050, BQ7716, BQ2947, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759425/battery-protection-ic-for-lipo-7-4v-is-there-any-ic-available-for-this-battery-voltage

主题中讨论的其他器件:TPS61175BQ40Z50-R2BQ4050BQ7716BQ2947TPS2595

尊敬的 TI:

在我的设计中、使用 TPS61175为锂聚合物充电。 但我找不到适用于锂聚合物电池的7.4V (2节)且充电电流为2A 的电池保护 IC。  

TI 是否有用于7.4V 的电池保护 IC?我 假设我无法使用任何4.2V 保护 IC、我对吗?

您能否直接转至正确的电池保护 IC/

谢谢你

Manimaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题将很快在此处得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manimaran、您好!
    2节 LiFePO4几乎没有可用的电池。 bq4050和 bq40z50-R2监测计可支持具有保护功能的2节电池和 LiFePO4节电池、但它们是监测计、需要设置参数、即使大多数器件功能未使用也是如此。
    在次级保护器中、bq7716或 bq2947系列器件可支持2节电池并具有低至3.85V 的阈值能力、如果合适、bq771605是目前定义的最低3.85V 配置。
    请咨询电池供应商、了解您使用的电池的最大电压、对于此类电池使用4.2V 阈值似乎不常见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 WM5295、我将会研究它并再次提出问题。

    您所说的"对这种类型的电池使用4.2V 阈值似乎异常"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manimaran、您好!
    规格因特定电池而异。 对于磷酸铁锂电池、标称电压为3.2V、充电电压为3.6或3.65V 是很常见的。 电池电压在充电结束时快速上升。
    例如、对于充电电压为3.65V 的2节电池、充电器将调节为7.3V。 理想情况下、两节电池均上升至3.65V、但其中一节可能为3.7节、另一节为3.6节。 当电压超过阈值的设定时间时、保护器会监控每个电池的电压和信号、从而导致某些电路采取措施。 根据系统设计、信号可能会停止充电、或者传统上、当用作次级保护器时、来自次级保护器件的信号可能会熔断保险丝。
    3.85V 阈值保护器可使电压上升至高于3.65标称值的200mV。 4.2V 器件允许比标称值高550mV、这似乎很重要。 同样、细胞提供者可以给出适合特定细胞的最佳水平建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 WM5295、解释得很好。

    我现在正在查看 Maxim MAX15096GWE (2.7V 至18V、6A 集成热插拔/电子断路器)。 我知道这个芯片不是 TI 的、但是这个芯片似乎使用正确的分压器设置来提供过压和欠压保护。

     我已经使用 TPS61175PWP、您是否有一个能够执行相似功能的相似芯片?  我已经浏览过 TI 热插拔列表、但我更喜欢推荐它。 TI TPS 的充电输出电流最大为2A。 UVOV 为最大值3V 至7.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manimaran、您好!

    请查看 TPS2595。 它支持2.7V 至18V 输入电压、并具有快速可调节过压保护。
    www.ti.com/.../TPS2595
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、  

    我会研究这个问题,如果有任何问题,我会向各位提出。