This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 48V 的宽输入(汽车电源)

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766006/wide-input-automotive-power-to-48v

主题中讨论的其他器件:LM5122

您好!

我想获得一些关于从汽车电源(Vin=:6V 至18V)转换到48V 的最佳方法的建议。 我目前正在尝试计算输出电流、但目前假设它的电流最大为1.2A。

汽车的问题是、它可以相当快地从正常的12V 下降到6V (<3ms)。 在我看来、尝试使用汽车"12V"至48V 的电流控制升压转换器有点危险、可能需要至少进行2级转换。 您认为这是正确的吗? 或者、现代控制器可以保持输入低于几百 mV 时的输出瞬态。  

谢谢

Steve H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢您提出问题。

    升压控制器可以从12V 汽车电池升压到48V。 我了解电池的启动和产生的压降。 如果环路调整正确、由于线路瞬态、输出端通常具有很小的纹波。 改变输出电容也有助于减少输出纹波。

    我建议使用 LM5122作为控制器。 请查看以下参考设计。 它非常接近您的应用要求。
    www.ti.com/.../PMP10503

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett、

    感谢您的回答。 如果我想了解我将看到哪种输出瞬态、您认为我能够使用瞬态 SPICE 仿真吗?

    如果我在尝试生成该东西之前、输入突然下降、因此能够获得输出上的瞬态响应的良好性能、那会更好。 可能需要几周时间、而且需要大量工作、我才能将物理原型一起获得。  

    谢谢

    Steve H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett、

    我不知道这有多大的价值、但我设法将一个受输入瞬态影响的演示板的 SPICE 仿真综合在一起。 如您所见、输出移动不到1%、这非常好。 我不知道这与实际情况有多密切的关系、但至少令人鼓舞。

    谢谢

    Steve H