Other Parts Discussed in Thread: LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5122您好!
我想获得一些关于从汽车电源(Vin=:6V 至18V)转换到48V 的最佳方法的建议。 我目前正在尝试计算输出电流、但目前假设它的电流最大为1.2A。
汽车的问题是、它可以相当快地从正常的12V 下降到6V (<3ms)。 在我看来、尝试使用汽车"12V"至48V 的电流控制升压转换器有点危险、可能需要至少进行2级转换。 您认为这是正确的吗? 或者、现代控制器可以保持输入低于几百 mV 时的输出瞬态。
谢谢
Steve H