Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 您好!
BQ24610的输出电流设置为10A、但由 I_lim 和 R_SR 的设置决定。
数据表中提到的 R_SR 为10m Ω。 是否可以使用较低的 R_SR 值来增大可用电流? 我知道精度会降低、但是否会存在稳定性问题?
谢谢!
此致、
Alberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.