This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:更高的输出电流

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766715/bq24610-higher-output-current

器件型号:BQ24610

您好!

BQ24610的输出电流设置为10A、但由 I_lim 和 R_SR 的设置决定。

数据表中提到的 R_SR 为10m Ω。 是否可以使用较低的 R_SR 值来增大可用电流? 我知道精度会降低、但是否会存在稳定性问题?

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    理论上、您可以使用较低的 R_SR 推动电流、因为 ACP-ACN 和 SRP-SRN 最大电压为100mV、通常为10m Ω、最大电流为10A 但是、当您进入高充电电流时、热问题可能是一个严重的问题。 当您使用较低的 RDS_ON MOSFET 时、栅极电荷也会更高。 功率级和充电器都将导致高功率损耗、热性能将限制您可以获得的电流。