请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我的问题是关于第11页图8波形 F 上的特定波形
1) 1)在上升沿上、是否由于串联的 MOSFET 结电容和建模的磁化电感而产生振铃? 能否解释一下为什么它会响?
2) 2)在波形 F 的末尾附近、电压从 Vdc 降至该值和 Vdc 基准之间的某个位置。 我知道它之所以下降、是因为磁化 电流通过使用输入电容器和二极管形成环路来复位初级内核、当该磁化电流达到零时、这是 FET 上的电压降压。 我只是不明白为什么它不会降低到直流基准电压? 为什么它介于 Vdc 和它的基准之间?
提前感谢您!