Other Parts Discussed in Thread: LMR16030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16030 降级器、
我的客户要进行 AT&T 认证、但他们报告说、我们在106.8 MHz 频率下遇到了强大的组件故障。
您能否检查您是否看到了这种情况、以及可以采取哪些措施来修复它? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sam:
这个问题仍然没有得到解决。
随附的是 SCH 和 PCB 布局,请给出一些建议、谢谢!
e2e.ti.com/.../8357.Layout.pdfe2e.ti.com/.../5621.Sch.pdf
Vincent Wei