This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030无法通过 AT&T 认证

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759470/lmr16030-lmr16030-can-not-pass-the-at-t-certification

器件型号:LMR16030

降级器、

我的客户要进行 AT&T 认证、但他们报告说、我们在106.8 MHz 频率下遇到了强大的组件故障。

您能否检查您是否看到了这种情况、以及可以采取哪些措施来修复它? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    我怀疑开关节点在此频率处振铃。 请进行调查并确认。

    如果情况并非如此、请使用交流耦合探测 VIN、然后放大 y 轴以查看任何振铃。 这种振铃是否在106.8MHz 下?

    我怀疑这是由于布局和/或组件选择引起的一些谐振引起的。 请查看我的上述建议并分享布局、以便我们找到解决方案。

    谢谢、

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    1。 这是辐射 EMI 扫描还是传导 EMI 扫描?
    2.测试是在隔离室还是法拉第笼中进行的? 如果所做的测试是辐射扫描、这一点尤其重要。 它看起来感兴趣的频谱成分落在美国 FM 频带(88M-108M)中、在其他一些国家/地区、它可能是无线电视广播(VHF)频带。
    是否仅在 LMR16030上电/开关情况下进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    这个问题仍然没有得到解决。

    随附的是 SCH 和 PCB 布局,请给出一些建议、谢谢!

    e2e.ti.com/.../8357.Layout.pdfe2e.ti.com/.../5621.Sch.pdf

    Vincent Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    为了更好地回答您的问题、您能否回答上述帖子中的 Sam 和我的问题?
    我们希望看到一个开关节点波形、其中突出显示了开关节点振铃的振荡频率(和振幅)(如果存在)。

    我们是否可以在仅为直流/直流转换器通电并将外部电阻负载施加到转换器输出的情况下进行 EMI 扫描? 看起来板载时钟源很多、其中一些较低阶的谐波可能会落在该频带中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent、

    马歇尔的反应已经有一段时间了,它包含了一个很好的假设,就是这个电路的噪音来自哪里。 如果您还有其他问题、请发送电子邮件至 robert.blattner@TI.com

    此致、Robert