This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13610:LMZ13610:输出电压

Guru**** 2619975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763926/lmz13610-lmz13610-vout

器件型号:LMZ13610

:先生你(们)好
绿色表示 Vin。 黄色表示 Vout。 关闭 Vin 时的功率输出。 Vout 应降至0V,但 有一段时间,它会上升。 然后降至0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    您能否提供您的原理图供我查看? 通常、当您低于输入 UVLO 阈值时、器件将停止开关、Vout 将通过输出电容器缓慢放电至0V。 在这种情况下、看起来是什么导致器件在完全放电之前暂时打开。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    我可以获取有关此内容的更新吗? 我想查看您的原理图、以帮助解决问题。 您的条件是什么(VIN、VOUT、IOUT)? 我想在 LMZ13610EVM 上对此进行测试以进行比较。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
    Jimmy