请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ13610 :先生你(们)好
绿色表示 Vin。 黄色表示 Vout。 关闭 Vin 时的功率输出。 Vout 应降至0V,但 有一段时间,它会上升。 然后降至0V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
:先生你(们)好
绿色表示 Vin。 黄色表示 Vout。 关闭 Vin 时的功率输出。 Vout 应降至0V,但 有一段时间,它会上升。 然后降至0V