Other Parts Discussed in Thread: UCC2800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC2800您好;
您能否为以下要求推荐 TI 器件?
-带驱动器的单通道 PWM 输出
-从外部 CLK 同步运行(如果 SYNC 引脚可用、最好。)
-dmax=接近100%(至少>90%)
-其他工作条件:
VCC >12V、 FSW >100kHz、无其他特殊功能。
此致、
H.Someno